This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:当 VCC 为0时、输出被下拉

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294421/lm2903b-q1-output-is-pulled-down-when-vcc-is-0

器件型号:LM2903B-Q1

您好、

希望您做得好。

对于 LM2903B-Q1、当 VCC 为0时、IN+处于0-20mV、IN-为0时、输出为开漏形式、为什么会下拉输出? (检测为低电平)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果 VCC 为0V、则没有电压可用于打开输出 晶体管 (VBE > 0.55V)。 当 VCC > 1.3V 时、输出开始工作、但这仍然没有足够的电压来偏置输入级-因此输入级仍然没有电。 即使从输入到输出有一些路径、20mV 也不足以打开晶体管。

    是否看到一些器件正在拉低? 它在通电后是否能正常工作?

    我从未见过在无电源的情况下输出拉至低电平、除非它损坏。