This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1821:典型值 Vs 最大值 切换数据表中的频率规格?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296778/tlv1821-typ-vs-max-toggle-frequency-specification-in-datasheet

器件型号:TLV1821

团队、

您能就以下问题提供帮助吗:

根据 TLV1821数据表、切换频率通常为500kHz。  
我知道最大值。 数据表中未指定切换频率。
但是、最大值将是多少? 在 TI 内部验证期间看到了切换频率?
是否有最大值。 受设计保证的频率?


如果我使用数据表中的黄色标记值计算频率、则我得到 F (Toggle)典型值。 1111KHz
(F (T)= 1 /(T (PD-HL)+(T (PD-LH)+ T (rise)+ T (fall)、T [us]和 F [MHz])


应用为正弦波信号调节以进行频率测量(如果需要、可以提供 TINA 仿真模型)。
频率范围为800kHz - 1100KHz
-有没有替代的比较器与 Vin :最小3V-max >12V,开漏输出和更高的切换频率?
-是否有比 TLV1821更适合此类应用的比较器?

提前感谢、
安伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ANber、

    感谢您的发帖。  我想离线本次演示、因为我们可能有更适合您要求的替代比较器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您有关 TLV1821的问题、我们无法在公共论坛上提供最大切换频率数据。 不过、我们可以看到该器件能够承受比规定更高的切换频率、我只是不能保证这一点。