This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700-Q1:TLV6700QDDCRQ1

Guru**** 1155430 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299209/tlv6700-q1-tlv6700qddcrq1

器件型号:TLV6700-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV6700

您好!

现在、您可以帮助我 TLV6700的 INA+/INB-电流额定值的最大额定值是多少。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有高阻抗输入、因此在正常运行期间不会有大电流流动。 (第7.5节规定了泄漏电流。)

    I/O 引脚具有来自 GND 的钳位二极管、但未指定其电流限制。 因此、永远不要超过−0.3V 的限值、也不要将钳位电流限制为非常小的值、如100 µA。 (正电源轨没有钳位二极管、因此绝不能超过7V 限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradnya:

    谢谢、Clemens。 :^)

    正如 Clemens 所说、CMOS 输入阻抗高达6.5V、与电源电压无关。 请参阅数据表的第8.3.1节。

    当输入高于接地电压(高达+7V)时、输入电流应小于25nA (第7.5节中的 I (INA+)和 I (INB-)输入电流线路)。 超过7V 可能会导致损坏。

    我们始终建议在输入端添加一些串联电阻、以限制任何瞬态电流、尤其是在直接监控电源时。 外部电阻分压器通常可提供此电流限制。