This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226噪声问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300526/ina226-ina226-noise-problem

器件型号:INA226

您好!

我的电路有问题。 在电路的电源输入端有一个浪涌线圈、+24V 和接地线路在到达电路板之前会通过该浪涌线圈。 MOSFET 的电源电压和 INA226的 VBUS 电压均从同一点读取。 在感应烤箱和 CNC 机器等存在大量噪声的环境中、INA226会进入自我保护模式、从而阻止电路正常运行。 为了减轻这种噪声、我需要为 INA226的 VBUS 线路配备噪声滤波器电路、以确保其正常和连续运行。 附加了电路的一部分。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:  

    理论上、在 VBUS 线路上添加滤波器来寻找噪声应该没有问题、尽管也有增加平均值的软件解决方案。 此外、INA226没有您提到的会阻止功能的"自保护模式"、除了测量精度之外、任何东西都不应受到噪声的影响。 您能详细介绍一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammed:

    我的某些电路遇到问题、因为与 INA226的通信中断、而且没有接收到任何数据。 但是、当我关闭并打开主电源时、会恢复通信。 此问题往往会发生在我自己焊接(使用焊铁)的电路中。 我不认为这是与软件相关的问题、因为正如我提到过的、我的某些电路会出现此问题。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    焊料可能会给线路增加更多电阻、从而导致异常。 其他电路如何焊接? 它们是否也会导致问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    其他电路与机器装配线进行焊接。 我们遇到了一个问题、即来自装配线的100个产品中有2个产品发生了通信中断。 在本例中、我需要注意哪些注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:  

    您是否介意将通信线路(SDA、SCL、VBUS 也可能有帮助)的示波器快照附加到受影响的器件? 可能值得附上自焊接和装配线单元的示波器快照。 如果可能的话、我也会好奇地想看看"自我保护模式"。  

    此致!

    穆罕默德