This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1351EVM:高侧 GND 和安装选项

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1302170/amc1351evm-high-side-gnd-and-mounting-options

器件型号:AMC1351EVM

大家好、  

我有兴趣在测试装置中使用该电路板来获取测量信号并使用数据记录器记录这些信号。 我已经注意到图片和电路图之间高侧的 GND 存在差异。 请您澄清一下。
如果要将电路板安装在器件中、我还想知道您是否有任何安装说明。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    感谢您的提问。 我看到图纸和原理图有何不同。 但是、我可以确认它们是相同的。 去耦电容器 C2和 C3直接连接到引脚1和4以将它们接地、而不是从引脚引出电容器。 这可以提供出色的去耦。 您还看到了其他看起来不同的东西吗?

    听起来您打算在系统中使用此 EVM。 请注意、正如 UG 中的"注意"部分所示、该评估板未经高压操作认证、不得用于终端设备。  

    至于安装、器件上会有一个基准标记、它将显示左上角。 当您将器件焊接到 EVM 上时、这有助于确定电路板方向。

    如果您有更多问题、敬请告知。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、  

    感谢您的回答。  因此、如果我正确地指导您、GND1和 AGND 之间就没有扩散。

    我关于安装的问题与 EVM 板有关。 是否有任何安装说明、或者通孔是否可与绝缘座一起使用?

    此致、

    尼斯拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niclas、

    是的、GND1和 AGND 在该电路板上是相同的。  

    很抱歉误解了您的安装问题。 由于此电路板不应安装在器件或终端设备中、因此我无法支持这个问题。  

    如果我还有其他需要帮助的地方、请告诉我。

    此致、

    评估