主题中讨论的其他器件: TINA-TI
您好! 我需要选择 xtr111外部 MOSFET Vgs ths (max)值。 该值为 Vgs ths (max)@ ID 2.5V 3V 和4V。 该值应较宽还是较窄? 数据表中指出、栅极的正电源轨可以在高达16V 的电压下工作。

我想知道的是、这里有一个2.5k 欧姆的设置电阻器、0-5V 输入和-20mA 输出电流。 电源为24V、当出现大约1.7伏的压降时、22.3V/(20*10^-3)= 1115欧姆、考虑到 Rdson 电阻器和15欧姆限流电阻器、采用此24V 电源的-20 mA 配置的最大值约为1.1k 欧姆。 我们可以使用类似的电阻器。 在仿真中可以看到栅极电压降至7.34V。 这个值是如何创建的? 在数据表中、 该 MOSFET 的外部 VGS 阈值最小值为1V、最大值为3V。 换句话说、当 MOSFET 和栅极源极之间的电压差刚好超过3伏时、栅极完全打开。 即使我在外部施加栅极18V、MOSFET 也会完全导通。 7.34v 是如何创建的?



我的另一个问题是输入电容和栅极电容的选择。 我想随着这些值的增加、MOSFET 的打开时间也会发生变化。 除了这之外是否有任何其他影响?
此致
Electronx