您好!
背景:
我使用通过 J2连接器连接到 STM32开发板的单个 INA229EVM。 我不使用 SCB/PAMB 控制器。
问题:
将 CS 线路连接到 EVM 板并通过开关选择适当的 CS (CS1-4)时、INA229会在 MISO 上停止响应。 以下所有示例均以器件 ID 命令为例。
案例 1: 将 CS 连接到 CS4 输入、然后选择 CS4 通过 SW1开关导致 INA229在 MISO 上停止响应
案例2:将接地端连接到 CS4 输入、然后选择 CS4 通过 SW1开关导致 INA229在 MISO 上停止响应
案例3:将 CS 连接到 CS1 输入、然后选择 CS4 通过 SW1开关导致:
- INA229成功响应0x2291
-在 INA229EVM 上探测 CS 时,它是0V
-注:在下面的逻辑分析仪布线中,CS 探测 STM32的输出端,而不是 INA229的输入端。 在 INA229上、它被检测为0V。
我对这里发生的情况感到非常困惑、以及为什么在第3种情况下、即使在第2种和第3种情况下、CS 似乎为0V、INA229的响应似乎没有问题。 任何有助于理解这里发生的事情的方法都将有所帮助。 谢谢!