您好!
几天来,我们一直在努力使工作 PGA309。 硬件在 TExaS EVM 板上实现了。
EEPROM 已按如下方式配置:
EEPROM 地址(十六进制) | 值(二进制) | 值(十六进制) | 说明 |
0x00 | 01001001 | 0x49 | |
0x01 | 01010100 | 0x54 | |
0x02 | 00000000 | 0x00 | |
0x03 | 00000000 | 0x00 | |
0x04 | 00000000 | 0x00 | |
0x05 | 00000000 | 0x00 | |
0x06 | 00000000 | 0x00 | 禁用线性化 |
0x07 | 00000100 | 0x04 | 外部基准电压、Vexc 使能、Kexc=0.83 |
0x08 | 00000000 | 0x00 | 过程偏移= 0 |
0x09 | 11010100 | 0xD4 |
禁用一条线、OUT AMPP 增益=6、前端 PGA 增益=32
|
0x0A | 00000000 | 0x00 | 低于超比例=已禁用 |
0x0B | 00000000 | 0x00 |
默认时钟配置、禁用内部/外部故障比较器
|
0x0C | 00000011 | 0x03 | 分辨率 tp ADC=12位 |
0x0D | 00000110 | 0x06 |
已选择内部 ADC 模式、已启用 tp tp (连续转换模式)
|
0x0E | 10000001 | 0x81 |
CRC1
|
0x0F | 111110 | 0xFE | |
0x10 | 00000000 | 0x00 |
T0 = 128°
|
0x11 | 00000100 | 0x08 | |
0x12 | 00000000 | 0x00 |
Z0=0
|
0x13 | 00000000 | 0x00 | |
0x14 | 11111111 | 0xFF |
G0=1
|
0x15 | 11111111 | 0xFF | |
0x16 | 11111111 | 0xFF |
TEND 标志
|
0x17 | 01111111 | 0x7f | |
0x18 | 00000000 | 0x00 |
ZETA 结束标志
|
0x19 | 00000000 | 0x00 | |
0x1A | 00000001 | 0x01 |
挂起标志、CRC2=0xFE81
|
0x1b | 01111000 | 0x78 |
我们预计 Vexc= 0.83xVref=2.739V
但我们在 Vexc 上测量大约1V、
你有什么想法吗?
我们注意到、在数据表中、CRC 十六进制值与 bin 值没有关联、这是否与我们的问题有关?
感谢您的帮助