This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA817:偏置电流漂移

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1304079/opa817-drift-of-bias-current

器件型号:OPA817

尊敬的专家:

您能告诉我 OPA817DTKR 的偏置电流漂移(Vs=±5V)吗?

FET 输入运算放大器的偏置电流随温度呈指数级增长、因此我担心它的漂移。  您 ℃ 告诉我偏置电流漂移、单位为 A/μ s 吗?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    尽管我们没有提供偏置电流漂移的规格、但我们有一张输入偏置电流与温度间的关系图(图7-29)、其中突出显示了该漂移。 我们还提供了 整个温度范围内输入偏置电流的最大值。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    是否可以根据图7-29的原始数据计算输入偏置电流的漂移?

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    尽管这不是数据表中的规格、并且会因粗略估算而有所不同、但我们可以使用我突出显示的图中的点进行粗略计算。

    (-40 - 2) pA/(85 + 40)°C =-0.336pA/°C

    这会因批次而异、并非保证规格、但可以根据上面提到的 Ib 与温度关系图提供粗略指南。

    此致、

    伊格纳西奥