This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549焊盘是否连接到 V-?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1305567/is-the-opa549-pad-connected-to-v-

主题中讨论的其他器件:OPA549

运算放大器 OPA549数据表中所描述的内容和产品的实际操作似乎不一致、所以请检查。

OPA549数据表第8页的电源部分规定:"封装标签在内部连接到 V-;但是、不要使用标签传导电流。" 然而、当使用一个实际器件时、V-电压并不出现在标签上。 另外、仅当使用 OPA549测量 V 引脚与凸片之间的电阻时、此电阻是隔离的。 我理解数据表说明不正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需将凸片连接到负电源(V-)、它就会通过氧化层(凸片浮子)与工艺基板隔离。  出于这个原因、为了获得最佳的 OPA549 AC 性能、标签应该被外部偏置(在 PCB 级)在负电源上。