This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:50V 输入信号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306371/amc3330-input-50v-signal

器件型号:AMC3330

您好、团队成员:

我的客户希望对 AMMC3330使用50V 输入信号(600V 共模)。

我认为下面的电路可以将 AMC3330的50V 至+/-1V 范围分压。
这是可行的吗?

如果此电路不可行或有更好的想法、请告诉我。

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    有关使用 AMC3330进行电压检测的方法、请参阅此应用手册。  50V 电压需要以高侧的 HGND 为基准、因此分离抽头连接是一种确保处于器件输入共模范围内的简单方法。