主题中讨论的其他器件: LM393LV、 LM2901
大家好、
LM2901B 是否具有输入 TVS 保护(集成失效防护)功能?
数据表中似乎没有关于它的说明。
谢谢。
此致、
鲍文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Clemens:
我的意思是、失效防护功能可以使输入引脚独立于电源。 (输入引脚具有自己的独立于电源之外的绝对最大额定值)
当电源的下降速度快于输入电源时、或者在启动期间、输入电源的下降速度快于电源。 如果没有集成的失效防护输入、则可能会损坏输入引脚。
数据表仅提示输入引脚独立于 VCC、但并未提及。 那么、我想确认它是否具有失效防护功能...
谢谢!
鲍文
LM2901B 的输入引脚与电源无关。 请参阅 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?
祝大家新年快乐! 感谢 Clemens 的持续支持和 Bowen 的回答。
鲍文
正如 Clemen 所提到的、LM2901B 和所有系列产品成员在高达过程极限时都具有失效防护。 我们将其称为失效防护、因此您可以继续推荐此器件。 如果器件未进行失效防护、则绝对最大值表应以 VCC + 0.3V 为例(最大值以 VCC 引脚为基准)、而不是绝对值。
感谢您对该论坛的支持。
卡盘