This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA500:该器件是否能够在16位系统中实现良好的精度

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: INA500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1306442/ina500-can-this-part-works-out-good-precision-for-16-bit-system

器件型号:INA500

     µV ,我正在°一个适合单电池电芯电压监测器的器件,新的 INA500听起来很好,最大的 Voso 温漂是8.5 μ V/̊ C ,不幸的是没有增益漂移规格,只是说"可以预期±0.02%的最大增益误差";   

是否可以显示增益漂移数据、以便我们评估是否可以在校准后用于16位系统?  

庆丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、

    很高兴听到您对 INA500感兴趣。  

    现在、我的很多同事都外出度假、因此我可能需要一段时间与他们交谈并验证答案、但我会尽量在收到有关此问题的一些信息后立即与您联系!  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、

    事实证明、我完全漏掉了我们所示的增益温度漂移图表。 请参见下方的。  

    如果这是您要找的、请告诉我。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特:

    谢谢、 这就是我要找的。

    只是想知道、 为什么误差尖峰发生在0至50C、 这是最有用的频段。   

    此致。

    Qingfeng 先生.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingfeng、

    我也问这个团队。 请注意、此"尖峰"似乎是单个数据点。 我不认为这是一个真正的尖峰,而是一个渐进的增长然后下降。 很难说。  

    无论采用哪种方法、该较高的面积似乎增益误差的差异仅为0.003 - 0.004%。 一点也不多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 现在感觉更舒适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能提供帮助!  

    此致、

    R·克利夫