This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:与热关断和安全工作温度相关的

Guru**** 1165800 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, ALM2402-Q1, ALM2402F-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309532/alm2402-q1-thermal-shutdown-and-safe-operating-temperature-related

器件型号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1、ALM2403-Q1

您好!  

请帮助我解答与  ALM2402-Q1的热和温度相关的问题。

  1. 在第7.3.5节中、如何了解安全限值和热关断 迟滞? 这些值是否有特定数量?  
    1. 在我的理解中、安全限制是 TJmax 150℃、从 TJmax 到 OTF 是迟滞、对吗?
    2. 器件在此区域可以工作多长时间?
  2. 如何理解"运算放大器在热关断迟滞之间切换开关"、您是否知道在发生热关断时如何安全地关断这些器件。 换句话说、我 希望使用特定信号关闭该器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、  

    我们非常了解此器件的应用工程师将于周一回来。 现在、我将尝试尽可能最好地回答一些问题。  

    根据我的理解,安全限制是 TJmax 150℃,

    绝对最大芯片温度为150摄氏度。但是、请注意下面数据表中的脚注。  

    这些值是否有特定数量?  [/报价]

    典型迟滞约为7-10度。  

    我们将进一步了解您的问题的详细信息、并在星期一下班之前提供一些反馈。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您知道如何在发生热关断时安全地关断这些器件吗? 换句话说,我 希望使用特定信号关闭此设备。

    首先、 ALM2402F-Q1  或 ALM2403-Q1 是旋转变压器驱动器。 ALM2402-Q1对于旋转变压器应用有一定的限制、因为由于压摆率较低、其全功率 BW 不是很高。   

    在 ALM2402F-Q1中、OTF/SH_DN 引脚具有双重功能。 如果由于 Tj 温度升高而发生内部热关断、则 OTF 引脚的电压将从内部过热电路拉低(< 0.4V)。 同时、SH_DN 引脚可通过外部电路拉低、从而关断输出(从低阻抗到高阻抗)、例如该引脚由 MCU/DSP 处理器的 GPIO 驱动。 通过 OTF/SH_DN 引脚、可以在命令或检测到某些所需或不需要的事件时安全地关断驱动器。  

    通常、旋转变压器的过流或短路输出电流情况会导致 ALM2402F-Q1/ALM2403-Q1过热或高散热情况、即内部 Tj 在上升、并导致 IC 的内部热检测电路被激活。这是 IC 默认的自热保护功能。 如果设计要求具有电流检测电路并希望使用该状态激活 OTF/SH_DN 引脚、您当然可以这样做。 由于我不知道您的客户的特定故障条件受到保护、因此我无法为应用提供详细建议。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    友好提醒~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我们是否错过了任何查询?  

    如果您有旋转变压器的设计要求、如果您有兴趣、我可以为您模拟整个电路。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些值是否有特定数量?  

    典型迟滞约为7-10度。  

    我们将进一步了解您的问题的详细信息、并在星期一下班之前提供一些反馈。  

    [/报价]

    请回答此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Josh、  

    热关断温度列在产品数据表中、典型值为165摄氏度。根据测量数据、迟滞通常为7-10度。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通