This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2387:参数问题

Guru**** 1464760 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2387, OPA192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313317/opa2387-parameter-problem

器件型号:OPA2387
主题中讨论的其他器件: OPA192

尊敬的:

我已经阅读过 OPA2387的手册、在第6.1章中有最大差分值。如下

我想问一下如何理解这个参数、以及客户在设计电路时如何考虑这个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单端输入电压允许超出电源电压0.5V。 但两个输入之间的差值仅限于总电源电压加0.2V、因此如果一个输入为(V+)+ 0.5V、另一个输入为(V−)−0.5V、则产生的差分电压(V+)−(V−)+ 1V 会过大。

    实际上、您将使用 V−和 V+之间的信号电压、那么这些细节无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anna、

    我同意 Clemens 的观点、即两个输入之间的电势差可以是整个电源电压+0.2V。  此外、 每个输入的单端电压最多可以比 V+或低于 V-高0.5V、以满足绝对最大值要求。  某些运算放大器在反相和同相输入之间具有二极管结构、以保护输入晶体管对。  该二极管将差动输入限制为约+/-0.5V。  与多路复用器配合使用时、具有 这种二极管结构的器件可能存在一些限制(有关这方面的讨论、请参阅 OPA192数据表第8.3.1节)。  OPA2387没有该二极管结构、因此可获取差分范围的完整电源电压。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    但如 OPA192手册中所示、差分输入的最大值为(V+)-(V-)+0.2,与 OPA2387相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anna、

    OPA2387和 OPA192之间没有固有冲突、OPA2387采用描述 (V+)-(V-)+0.2绝对最大输入差分电压 的相同公式、但考虑到它们的绝对最大电源电压截然不同 、分别为6V (或+/-3V)与+/-20V、但实际平均 OPA2387为6.2V、而 OPA192为40.2V、

    话虽如此、这些是运算放大器、而不是比较器 、因此不应单独驱动两个输入- 在典型运行中、负反馈会在虚拟短路内将输入端子一起驱动(相同的电位)。