Other Parts Discussed in Thread: INA237
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA237 您好!
根据数据表、INA237具有一个 CONFIG 寄存器、您可以在其中将位15 (RST)设置为1、以触发系统复位。
是否可以将此位设置为1并在一个 i2c 事务中发送 CONFIG 寄存器的所有其他位?
用例包括:用户希望更改芯片的配置、并且在一切都设置为新值之前、所有寄存器都重置为默认值。
下面哪一项是正确的方法:
1.将第15位设置为1并将其发送到芯片。 然后发送其余配置(CONFIG、SHUNT_CAL 等)
2.将第15位设置为1并将剩余的配置(CONFIG、SHUNT_CAL 等)发送到芯片
如果为1。 正确的用法:系统重置需要多长时间?
谢谢!
此致
斯特芬