This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:INA210

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1318565/ina210-ina210

器件型号:INA210

您好、TI 团队、

我们在设计中使用了电流检测 IC (INA210CIDCKT)。 我们在测试时发现这些器件出现了多种故障、想要了解当输入引脚可以承受(-0.8V 至-2V 的负电压 且持续时间不到100ns)时、这些器件可能会出现什么故障模式。 如果我检查此部件引脚的阻抗黑白、两个引脚之间的阻抗可能表示由于负电压而出现故障。

另外、我们已 分批组装我们的 PCBA、但在设计上没有变化...但前2批没有出现任何此类故障、最近一批几乎所有 IC 都出现了故障。 当我使用.r.t GND 检查输入引脚和输出引脚的阻抗时、所有阻抗似乎大于100千欧姆。

在其中一个实例中、我们看到输出和输入引脚发生短路故障...这么做的可能原因是什么?

您能帮助我们回答上述一些问题、以及如何确认 IC 是否由于输入引脚的负电压而发生故障、以及是否存在我们无法发现的任何其他故障模式。

另外、附加我们捕获到的一个负电压的波形。 (蓝色线表示输入引脚上的电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压超过绝对最大额定值(高于或低于)时、常见的故障机制是输入 ESD 保护断开、接地短路仍是灾难性 ESD 故障的常见症状之一。

    您可能会想到、许多因素会影响发生过压事件后是否立即出现故障。 半导体工艺变化、PCB 变化和使用条件都会影响器件发生故障的速度。 仅从制造工艺来看、即使是同一批次的材料也存在差异、这是很常见的。 因此、考虑到这些变化、该器件是较为保守的指定值、因此大多数器件能够在电压超过额定值的情况下承受。 但出于可靠性考虑、不建议也应避免这种使用条件。  

    在 该链接中、您将找到一些模拟输出电流检测放大器、它们可以承受低至-2V 及更低的共模输入电压。

    此致、Guang