主题中讨论的其他器件: INA216、 INA181、INA138 、INA139、INA281、 TLV9061、 INA190
尊敬的先生:
出于成本考虑、我们计划使用两个单向电流检测放大器创建一个双向电流检测放大器。 (INA186)
请在下面帮助我们确认、谢谢。
例如
1.VCC = 1.8~ 5.5V。
2.使用 INA216 替换为 MAX4127的 单向电流检测放大器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
出于成本考虑、我们计划使用两个单向电流检测放大器创建一个双向电流检测放大器。 (INA186)
请在下面帮助我们确认、谢谢。
例如
1.VCC = 1.8~ 5.5V。
2.使用 INA216 替换为 MAX4127的 单向电流检测放大器。
大家好、Shawn、
我建议查看您的设计的 INA181 (INA181数据表、产品信息和支持| TI.com)。
如果成本是优先考虑因素、则 INA181是我们的双向电流感应成本优化型解决方案。
您可以使用我们的参数搜索工具、查看我们所有可用的电流检测器件。 我们提供模拟和双向电流检测器件: 电流检测放大器产品选择| TI.com
如果您输入其他规格、您可以进一步缩小搜索范围。
否则、如果您只是根据您在图片中提供的设计查找 TI 替换器件、请使用我们的交叉参考工具: 交叉参考搜索| TI.com、获得的具有与您提供的 Maxim/ADI 器件型号相同功能的 TI 器件如下所示:
MAX4172:INA138 (INA138数据表、产品信息和支持| TI.com)和 INA139 (INA139数据表、产品信息和支持| TI.com)。
MAX4173:INA281 (INA281数据表、产品信息和支持| TI.com)。
MAX4230:TLV9061 (TLV9061数据表、产品信息和支持| TI.com)。
此致、
天使
你好,Angel,
感谢更新、我们认为 INA186可以满足我们的要求、但我们希望找到其他低成本解决方案。
您能帮助我们检查 INA216是否可以 替换为 MAX4127吗?
请参阅以下这些要求。
1. VCC > 1.8V >> INA138/INA139/INA281无法满足此要求。
2.低功耗电流感应放大器0.5mA )
3.双向高侧应用
4.共模感应电压> 6V。
5.增益20至25V/V。
启用 很好、但不是强制性的、我们可以直接在 MCU GPIO (ADC_BATT_CTRL)上提供 INA 及其 REF 电压。
增益/偏移精度、漂移、带宽、压摆率为 tbc - INA181性能很可能就足够了。
大家好、Shawn、
如果电源电压限制在1.8V 是硬性要求、那么这种情况下仅将 INA186和 INA216 (不包括 INA190、因为它是较高的成本/性能器件和数字器件)作为可用的选项。
INA216的最大共模规格为5.5V、将根据所列的要求4 (Vcm > 6V)排除该规格。
另外、如果您要寻找低成本 单向解决方案时需要使用两个器件而不是一个器件、则也值得考虑。
在我看来、INA186似乎是最合适的器件、除非某些要求可能会受到影响、例如允许 VS 具有较高的值、例如2.7V (例如 INA181)、或可以使用较低的共模规格最小值(例如 INA216)。
此致!
天使