This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV112:关于 LMV112SD/NOPB 的输入电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV112, TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1322898/lmv112-regarding-the-input-voltage-of-lmv112sd-nopb

器件型号:LMV112
主题中讨论的其他器件: TIDA-010057

尊敬的工程师:

在 TI 的参考设计 TIDA-010057中、 我们发现 LMV112的电源电压为1.8V、图片如下所示(3.3V 转换为1.8V 并为 LMV112供电):





但是数据表(修订版 B)中指定的电源电压范围为2.4V 至5V、1.8V 不在该范围内。
 LMV112在1.8V 时能否正常工作? 或者在参考设计 TIDA-010057中是否存在错误?


(参考设计 TIDA-010057: https://www.ti.com/tool/TIDA-010057)

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kangwei:

    我不知道为何参考设计会更改该电压、但我会遵循数据表的要求、并且在您的设计中保持数据表中所述的电源电压。  E2E 也可以帮助提供更多信息。

    此致!

    安德烈亚