This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9034-Q1:MOSFET 栅极输出电流

Guru**** 1099700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9034-Q1, UCC44273, UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1326574/tlv9034-q1-output-current-for-mosfet-gate

器件型号:TLV9034-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC44273UCC27517

您好!  

我想使用 TLV9034-Q1驱动4个不同的 MOS 栅极。  

我想使用可用于灌入和拉出电流的全范围输出电流(根据数据表、显然为90 -100mA)、而不需要任何栅极电阻器。

这种设计是否可以接受? 根据您的说法,驾驶员是否有可能不在栅极前添加电阻器?  

感谢你的帮助。

此致、  

Mehdi Abdelmoula

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SQ4850的栅极电容约为1nF。

    TVL9034-Q1的绝对最大额定值防止输出短路超过10s、并警告因发热而造成的损坏。 因此您需要添加栅极电阻器。 (如果需要快速开关、请添加栅极驱动器、例如 UCC27517/UCC44273。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehdi:

    我同意克莱门斯的观点。 我们不建议在短路电流限值附近运行。 比较器输出端上的1nF 分裂电容会 在其放电时持续使输出弯曲、并最终可能导致损坏。  我们强烈建议使用 串联电阻来限制电容器放电电流。