This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF198-N:温度特性

Guru**** 1127450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1329464/lf198-n-temperature-characteristics

器件型号:LF198-N

尊敬的 TI 论坛

希望您做得好。

2个月前,我问了一些关于这个阴谋的问题,但很遗憾看到你的答案太晚了。

关于这个图表、我还有更多问题。

1.没有温度,所有条件都一样。

如果 LF-198在55ºC μ S 下工作、则压降速率图将绘制为在红线以下吗?

25ºC~85ºC 是、 25ºC~85ºC μ s 范围内的所有压降率条件图将被置于55ºC μ s 范围内、如 μ s?

如果您有任何问题、请与我联系。

提前感谢您。

此致、

金万泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    查看图7、+55°C 处进入保持电容器的泄漏电流为~0.2nA:

     ΔV -55°C 时的 ΔT 电流、我们可以计算输出压降率 Δ V/μ s、单位为 V/秒:

    ΔV μ ΔT μ V = ILeakage C

    让 ILeakage = 0.2x10^-9、使用 Excel 求解 ΔT V/Sec 内的 ΔV Δ V/Δ t:

    因此、在55ºC μ s 时、基于在整个温度范围内流入保持电容器的典型泄漏电流(图7)、图4绘制了以 V/秒为单位的输出压降率、如下所示:

     谢谢。此致、

    路易斯