请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LF198-N 尊敬的 TI 论坛
希望您做得好。
2个月前,我问了一些关于这个阴谋的问题,但很遗憾看到你的答案太晚了。
关于这个图表、我还有更多问题。
1.没有温度,所有条件都一样。
如果 LF-198在55ºC μ S 下工作、则压降速率图将绘制为在红线以下吗?
25ºC~85ºC 是、 25ºC~85ºC μ s 范围内的所有压降率条件图将被置于55ºC μ s 范围内、如 μ s?
如果您有任何问题、请与我联系。
提前感谢您。
此致、
金万泰