This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:PWM 级变压器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1328549/tpa3255evm-transformer-at-pwm-stage

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

我正在从事一个我们有兴趣使用 TPA3255为磁致伸缩致动器供电的项目。  该致动器所需的电压比 TPA3255可提供的电压(81VRMS)更高、我们正探索如何直接在 TPA3255的 PWM 输出级放置一个高频变压器:PL300-104L、然后在该更高的电压电平下添加 LC 滤波器。  使用这种方法的目标是减小变压器的尺寸。

当连接一组3倍串联的变压器时、我们希望在配置中实现1:4的电压升压(与该变压器组和函数发生器配合使用时测试为463kHz 方波的1:4升压)。  在 TPA3255EVM 上、我已经敲入 PWMA 和 PWMD 测试点并以 PBTL 配置评估板(仍安装原始 EVM 输出滤波器)。  我能够将此配置的 PWM 输出(20V 输入到 EVM)直接驱动到相对较高的电阻负载(91Ω)、但当我通过变压器配置连接到同一负载时、我会看到过载故障。  我在通过示波器捕获大约3.7ms 的 PWM 后看到该故障。   

您是否知道发生 OL 故障的原因?  这是否可能由直流失调电压触发?  对于如何修改电路以适应此配置、您有什么建议吗?

谢谢!

t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor

     对于使用的 PBTL、PWMA 和 C 需要短接、与 B 和 D 一样、我们可以从电路板背面将它们短接、或移除 L3和 L4以留出空间。 请检查您的设置。

     为解决问题、我们可以尝试 同时捕获 OUT+和 OUT-处的电流、以查看是否存在任何不需要的直流电流或短路。 通常、与变压器负载配合使用是没有问题的。