This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:增益为2V/V 时的行为

Guru**** 2503015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1330168/lmh5401-behavior-when-the-gain-is-2v-v

器件型号:LMH5401

您好、团队成员:

问题1

 图4显示了4V/V、8V/V 和10V/V 的增益曲线、但对于2V/V、增益曲线会是什么样子?   将增益设置为2V/V 是否即使在1GHz 或更高频率下也能提供更稳定的增益?

问题2

(2-1) 我认为图6显示了使用单端输入时的特征。 即使使用差分输入、频率特性是否会随负载值而变化?

(2-2) 即使50Ω 负载非常靠近放大器并且省略了 Ro (下图中的红圈)、认为其特性与"图6中的50Ω"类似、是正确的吗?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该线程的问题呢?

    您能否告诉我、是否有可能回答该问题、需要多长时间?

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,竹村

    以下是我的回答:

    问题1:

    是的、2V/V 增益应提供更稳定的响应、如图2所示。 我们没有适用于2V/V 增益的数据。 但我附加了增益= 2V/V 情况下的 TINA 仿真、显示了近似值。 您还可以更改增益配置、看看它如何变化。

    e2e.ti.com/.../LMH5401_5F00_g_3D00_2.TSC

    问题2-1:  

    是、即使在 D2D 配置频率特征中也是如此,这也会因负载值而发生变化。 很遗憾、我们在此配置中没有收集数据。

    问题2-2:

      即使我们省略 Ro 并放置50 Ω 负载、有效输出负载也将为10+10+50 = 70 Ω。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    感谢您的回答。

    当我收到客户的反馈时、我会将其分享。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    (2-2) 即使50Ω 负载非常靠近放大器并且省略了 Ro (下图中的红圈)、认为其特性与"图6中的50Ω"类似、是正确的吗?

    问题2-2: 即使我们省略 Ro 并放置50 Ω 负载、有效输出负载也将是10+10+50 = 70 Ω。

    认为下面特性图(图6)中的负载表示有效负载(差分负载)是否正确?

    感谢你的帮助。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takemura-San、

      是负载显示了与内部20 Ω 相结合的有效负载。

    此致、

    赫鲁迪