This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:偏移电压

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337356/ina128-offset-voltage

器件型号:INA128

为什么失调电压有两个最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    我创建了下面的图像、希望能够阐明规范。 Vos 技术规格为 RTI 或者以输入为基准。 考虑了第二级失调电压。 将总失调电压参考到输入时、第二级失调电压除以增益。  

    我希望这有助于澄清。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、为了补充 Chris 的解释、您可能已经提到这样一个事实:max 具有"+-50 +-500/G"、对于增益为1、可解释为具有值-550、-450、+450和+550……  我们实际上没有多个不同的最大值。 值、这应该被解释为两个负值或两个正值、在上述情况下、将给出-550和+550。

     希望这对您有所帮助。
    迈克