This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:能量测量精度

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA233, INA232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338335/ina228-accuracy-of-energy-measurement

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: INA233INA232

您好!

 INA228和 INA233的能量测量精度有多高。 INA228在整个温度范围内、指定的电源监控精度有0.5%的满量程。 电能测量精度是否相同?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    以下是 INA228的能量测量精度:

    以下是 INA233的电能测量精度:

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    对于 INA233或 INA232、是否意味着使用 MCU 计算能量可以实现优于10%的精度?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger:

    可以、只要您使用的是精确的时间源和可靠的读取计时。  

    此致、

    米奇