This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B:INA241B3输出非线性

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338085/ina241b-ina241b3-output-non-linearity

器件型号:INA241B

您好、TI 专家。

我使用 INA241B3来测量 LM5176EVM 的电感器电流。 当电感器输出电流为1A/2A/3A/5A 时、INA241B3的输出是非线性的。

  • 输入电压:24V
  • 输出电压:12V
  • 电感器和输出容量之间的分流电阻器为1mΩ
  • INA241连接在分流电阻器上、5V 电源、REF 为2.5V

如上所示、蓝色导线是电流测量探头的结果;黄色导线是 INA241B3的输出;红色导线是 INA241的 IN+。

问题是 INA241B3的输出为非线性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设置中是否使用了 INA241EVM? 我做了一个简单的基准测试来进行验证、波形好得多(黄色=输入、绿色= INA241输出):

    您能否在 INA241A3中切换以查看它是否有差异?

    此致、Guang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    我在该测试中使用了 INA241EVM。 我已经尝试了具有相同曲线的 INA241A3EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新图中 Vin+减 Vin-:f1的曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    从该图中可以看出、INA241能够很好地再现和放大差分输入电压。

    此致、Guang