This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC22C11:OCP 问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340024/amc22c11-ocp-issue

器件型号:AMC22C11

大家好、

您可以帮助解决该问题吗? 客户将 OCP 设置在12A 左右。

但当电流达到4.4A 时、将触发 OCP 点。 您能提供一些建议吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我不觉得 OUT 引脚没有完全转换。  预期的行为是 OUT 引脚变为低电平并在输入电压高于基准电压时保持该状态。

    几个问题:

    1. OC_LATCH 信号会发生什么情况?

    2. 在上述转换过程中,设备的 VDD1及 VDD2电压是否稳定?

    3. 能否提供 OUT 引脚行为的放大示波器捕获?