This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SOT23-PWM:UNIV-AMP-EVM 信号生成频率

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1340322/sot23-univ-amp-evm-pwm-signal-generation-frequency

器件型号:UNIV-AMP-EVM
主题中讨论的其他器件:LMV321-N

我对输入的 PWM 信号的频率感到困惑。 它介于0和3.3V 之间。C1和 R1形成一个低通滤波器。 我计算得出的频率为33Hz、因此我认为我的 PWM 信号频率应保持为25Hz、但较高频率时、响应非常干净...不过它应该正好切断较高频率的 PWM。 为什么会发生这种情况? 我应该将 PWM 的频率设置为什么值。 我的目标是4.25V 输出、因此我计算的占空比为86%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenil:  

    欢迎使用 E2E!  

    为了消除对输出的纹波影响、有两个影响因素- PWM 信号频率和 RC 滤波器的电容器。 我使用 LMV321-N 重新创建了电路(我无法完全看到屏幕截图中的器件型号、因此我猜猜这是哪个部分。)  

    PWM 信号越快、纹波振幅就越小。 如果您使用非常快的 PWM 信号(下面的 f = 1MHz 进行说明)、您可以看到纹波很小。   

    与1kHz 信号:  

    RC 滤波器会影响最终值的稳定时间。 在上述两个仿真中、我降低了电容值、因此 RC 滤波器 时间常数减小。 使用 更大的电容器(4.7u 与1.4u)时、输出稳定需要更长的时间。  

    这是需要考虑的两个主要权衡因素、应在仿真中进行测试、以查看哪些因素最适合您的应用。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、
    阿什利