Other Parts Discussed in Thread: PGA308
您好!
我正在使用一对使用 STM32的几个 GPIO 与之通信的 PGA308。 在 ESD 测试期间、我们看到通过1W 链路的通信中断。 对是否有任何其他对此器件有经验的人员看到过此问题感到好奇、或者可能对要查找的内容有疑问。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex:
我还没有听说过任何人对 PGA308有这个问题。 ESD 是应用于放大器输入、 1W 引脚还是一般应用于 PCB? 您是否认为性能有任何下降(即器件是否损坏)? 如果将 ESD 直接施加到1W 引脚、我认为 ESD 脉冲可能会被解释为一个时钟边沿并中断通信。
我知道您使用的是单独的1W 信号(未绑定到 Vout)。 但是、在1W 连接到 Vout 的情况下、线路上有一个10nF 电容器。 对于连接到外部世界的引脚、该电容器是一种标准的 EMC 类型设计方法。 您可以考虑向1W 输出引脚添加一个10nF。 EVM 旨在驱动大电容并仍保持良好的通信。 USB-DAQ-PLATFORM 上的1W 加速电路设计用于驱动大电容上的1W 信号。 我提到这一点是因为、如果没有像加速电路这样的某种电路、标准 UART 通信可能无法驱动10nF。 因此、如果您要添加电容、则可能需要修改您的数字通信。
即使是诸如串联1k 欧姆电阻器之类的简单器件也可能有助于解决该问题。 1k 更可能有助于防止损坏、但也可能有助于解决通信问题。
我希望这对您有所帮助。 此致、艺术