This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1411-Q1:输入电压的最大输入频率

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344087/amc1411-q1-max-input-frequency-of-input-voltage

器件型号:AMC1411-Q1

您好!

您能否提供 IC AMC1411QDWLRQ1的 IN 引脚上 需要测量电压的最大输入信号频率信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    一旦输入频率达到100 kHz、增益就会下降。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    输入滤波器设计部分指定输入截止频率不应大于200kHz。

    此致、

    评估