This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA693:它能同时驱动3个视频输出吗?

Guru**** 1997545 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA693
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1344683/opa693-can-it-to-drive-3-video-outputs-at-the-same-time

器件型号:OPA693

您好  

我们是否可以使用数据表的拓扑(如下所示)同时驱动3个视频输出?  

3个输出 目标位置和 OPA693位于同一个 PCB 上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OPA693可以一次处理多个输出。 问题在于器件连接的输出数量很少、而是 器件可以处理的功耗量。 当您开始拉取更多电流时、与任何放大器一样、器件的输出范围以及失真性能都会开始下降。 "输出电流和电压"部分重点介绍了这一理念。 如果您的应用需要大量电流、并且您开始逐渐接近器件的电流限制、则性能可能会有所下降。  

    此致、

    伊格纳西奥