主题中讨论的其他器件:ALM2402F-Q1、、 ALM2403-Q1
大家好!
我目前在旋转变压器应用中使用 ALM2402F。 我的问题与 OTF 引脚有关:数据表中规定5V 为最大值。 OTF 引脚和 ABS 引脚上的建议工作电压。 最大 的额定电压为7V。 在我的应用中、在标称情况下、我将该引脚上拉至5V 电源以启用 IC。 但在进行容差计算时、我注意到、在最坏的情况下、5V 电源电压可上升到5.7V。
在最坏的情况下、将引脚上拉至5.7V 是否会出现任何问题。 我在引脚前有一个限流电阻器(1k)、但这对启用没有帮助。
提前感谢和 BR