This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:ALM2402 OTF 引脚规格

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2402F-Q1, ALM2402-Q1, ALM2403-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348521/alm2402-q1-alm2402-otf-pin-specification

器件型号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他器件:ALM2402F-Q1、、 ALM2403-Q1

大家好!

我目前在旋转变压器应用中使用 ALM2402F。 我的问题与 OTF 引脚有关:数据表中规定5V 为最大值。 OTF 引脚和 ABS 引脚上的建议工作电压。 最大 的额定电压为7V。 在我的应用中、在标称情况下、我将该引脚上拉至5V 电源以启用 IC。 但在进行容差计算时、我注意到、在最坏的情况下、5V 电源电压可上升到5.7V。

在最坏的情况下、将引脚上拉至5.7V 是否会出现任何问题。 我在引脚前有一个限流电阻器(1k)、但这对启用没有帮助。

提前感谢和 BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:  

    我想您知道我们有 ALM2402-Q1和 ALM2402F-Q1旋转变压器驱动器(也称为 ALM2403-Q1)。 ALM2402F-Q1具有更大的全功率带宽或更高的压摆率、可更好地驱动旋转变压器。 ALM2402F-Q1是 ALM2402-Q1 IC 设计的改进版。  

    在最坏的情况下、将引脚上拉至5.7V 是否有任何问题。 我在引脚前面有一个电流限制电阻器(1k)-但这对启用没有帮助。

    在最坏的情况下、如果上拉电压高达5.7Vdc、您的应用是可以接受的。 绝对最大值。 引脚上的额定值为7VDC (以 GND 为基准)。 我建议将上拉电阻器更改为5 -10kΩ、这样会将电流限制在~μ A 1mA。 1kΩ 上拉电阻器也将起作用、但它会为旋转变压器驱动器吸收不必要的额外 mAs。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德