This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:INA296A

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296A, LM321LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1349743/ina296a-ina296a

器件型号:INA296A
主题中讨论的其他器件: LM321LV

早上好、对于 INA296A、我想问是否可以通过外部电阻分压器来执行单端和非差分读数、并设置固定的基准电压?

阅读产品说明书、我看到它建议使用差分读数、 但我想将其用作电流信号的放大器、通过分流电阻器读取分流电阻器、通过具有阈值的比较器进行比较、以便为我的电池组提供保护。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA296A 测量其两个输入引脚之间的电压。 要测量相对于 GND 的电压、请将 IN−接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯的观点。  如果您需要不等于 GND 的基准并且使用分压器、我不建议您不使用缓冲器、因为输入电流会随基准引脚上的输入电压而变化。  因此、如果不使用缓冲器、建议使用差分测量。  或使用缓冲器、如数据表中的图8-8所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我可以将哪个 IC 用于缓冲器? 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用任何具有所需精度的放大器。 即使是 LM321LV 等廉价产品的偏移量也可能小于分压器的电阻容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克莱门斯