This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356:陶瓷旁路电容值

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355, OPA356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1351890/opa356-ceramic-bypass-capacitor-value

器件型号:OPA356
主题中讨论的其他器件:OPA355

您好、团队成员:

在数据表中、建议使用10uF 陶瓷旁路电容器。 这是一个拼写错误吗?

是不是应该是10nF?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    请参阅此主题获取详细说明: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275281/opa356-decoupling-capacitor 

    数据表中的建议值是正确的。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick San、

    但是、在 OPA355 (几乎与 OPA356相同的器件)的数据表上、它会显示"a 10nF 陶瓷旁路电容器是最小建议值;"。

    是否确定 OPA 356需要10uF 的最小电容值?

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接的线程实际上并未说明任何特定值。

    对于高频去耦、您需要10nF 左右(迹线和封装的低电感比精确值更重要)。 数据表文本表示1 µF 是较大的值、因此10 µF 是一个明显的拼写错误。