This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659:输入接地时、Vout 卡在1V。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360240/opa659-vout-stuck-at-1v-when-input-grounded

器件型号:OPA659

您好!

我 使用此运算放大器构建了简单的电压跟随器、具有单路 VCC 10V 至 GND (+Vs=10V、-Vs=0V)

如果我直接或通过50R 将同相输入短接至 GND、则输出达到1.14V。 如果我使用方波驱动同相输入、它的偏移必须高于1.14V、否则它会被削波、它几乎看起来共模范围为-Vs-1.14V、但在数据表中显示共模范围典型值为+-3.5V。 另外、数据表建议在第8.3.2章中使用正弦电源。 我缺少什么,你能帮助吗?

感谢 Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您是正确的、您将遇到某种上动态余量限制。 您在数据表中随输出摆幅突出显示的规格相对于特定电源配置、在本例中为+-6V。 例如、在+-6V 电源下、输出摆幅为+-4.8V。 这意味着输出将开始在距离每侧电源轨1.2V 左右发生削波。 这可应用于0V 至+10V 配置、其中它将开始在距离每个轨1.2V 左右的位置削波。 这意味着输出摆幅将介于1.2V 至8.8V 之间。 我们还提供了突出显示此理念的 TI 高精度实验室视频系列。 可以在"输入和输出限制(4)"部分中找到它。

    高精度实验室系列: 运算放大器| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊格纳西奥,另一对眼睛,所有都是清楚的-我错过了这谢谢。