This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 无法更新

Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1374594/usb2any-usb2any-fails-to-update

器件型号:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我最近购买了一个 USB2ANY、用于连接评估板的 GUI。 打开 GUI 后、GUI 会提示我将 USB2ANY 的版本更新为3.1.1.14。 但是、在尝试更新版本时、它会失败。 我已执行本指南 BQ79616-Q1和 BQ75614-Q1图形用户界面(GUI)用户指南(TI.com) 第3-4页中的所有步骤 、包括下载 SDK 以及将文件放在同一文件夹中。 我从 TI  USB2ANY 网页下载的 SDK 显示为 API V2.8.2.0。 我还正确按下了 BSL 按钮并执行了后续步骤。 基本上、我完全完成了指南中的所有步骤。 我还分享了一些照片、以便 TI 更容易评估该问题。 我还注意到、使用 SDK 时、固件会正确更新到 v2.8.2.0。  

在 GUI 上、它可以识别 版本为2.8.2.0的 USB2ANY、但显示错误连接。  

这是我的"Firmware"文件夹的外观。

我很乐意解决这个问题、因为它是高度优先和紧迫的问题。  

非常感谢!

此致、

Samar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samar:

    已尝试从 GUI 和固件加载程序安装 SDK、因此我建议尽可能尝试从其他计算机安装固件。 如果这样不起作用、我建议返回 USB2ANY 进行更换。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、
    您指的是什么 SDK? 是否删除了 TI USB2ANY 网站上的 Explorer 软件? 我只从网站下载过一次。

    我想确认的一点是、我下载的 USB2ANY Explorer 软件是  API v2.8.2.0、并且此 SDK 已将 USB2ANY 固件正确更新至版本 v2.8.2.0。 是否 需要下载 SDK 版本 API v3.1.1.14才能正确更新到版本3.1.1.14?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samar:

    我已直接回复了您的 TI 支持现场模拟工程师、但我也会在此解答。

    我相信你做的一切都是正确的。 有时、在某些 USB2ANY 上、固件更新在首次尝试时失败、如果重试、应该会有效。 对我来说、它始终是第3次尝试。

    1.

    2.

    3.

    如果软件应用程序关闭、您可以重新启动它。 如果您使用的是 BQ8xx GUI、我们在 GUI 文件夹中提供它、或者如果您安装了 USB2ANY SDK、它将位于以下路径:

    C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\bin

    就固件 bin 文件而言、这些文件应全部位于以下路径中、否则更新程序应用程序将不会获取它们:

    C:\Program Files (x86)\TI USB2ANY SDK\Firmware

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Viktor、
    文件位于错误位置。 GUI 和 USB2ANY 似乎可以正常工作。 谢谢