This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-MIL:请确认 JM38510/11201BCX 是否处于活动状态。

Guru**** 2581435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377673/lm139-mil-please-confirm-jm38510-11201bcx-is-active-or-not

器件型号:LM139-MIL

工具与软件:

请确认 PN  JM38510/11201BCX 是否处于活动状态?  

请告诉我 JM38510/11201BCX 和 JM38510/11201BCA 与 M38510/11201BCX 之间有何区别  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavya、

    最后一个字符定义铅涂层和电镀。 SMD38535标准对其进行了定义、

    TI 提供采用"A"(热焊锡浸焊)的 JM38510/11201BCA。

    通常、"X"表示您可以获得任何可用的光洁度-因此您也可以订购。 但 TI 指定了铅涂层。

    从电气角度上讲、它们是相同的、但铅涂层除外。 因此、订购JM38510/11201BCA