This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:峰值电流模式有源钳位正向转换器的频率响应分析

Guru**** 2382200 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380800/ucc2897a-frequency-response-analysis-of-peak-current-mode-active-clamp-forward-converter

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

我尝试重现在应用手册(SLUA702)后给出的 FRA 响应

"UCC2897A 峰值电流模式有源钳位正向
转换器小信号建模设计注意事项"

现在、我尝试了在 TINA 中重现相同的小信号电路、但我无法再现应用手册中给出的相同波特图  

当我尝试调试时、发现了产生差异的误差放大器  

现在、数据表中给出的图是这样的  

我的曲线图是  

当我使用不同的 TI 运算放大器更改误差放大器时、它会更改增益交叉频率。

如何获得应用手册中使用的 EA?

第二个问题,我想得到转换器的输入阻抗,我怎么能用这个模型得到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biswajit,

    -E/A 有一个高频极点,从不同的 E/AS 变化。 使用不同的 E/A 将更改高频极点的频率、然后增益和相位响应将发生变化。

    -我在应用手册中找不到 E/A 部件号。 似乎未指定。

    -对于输入阻抗传递函数, 首先需要从输入电压小信号 vi^到输出电压小信号 vo^导出转换器的规范模型,并使控制小信号 d^=0。 然后、您可以计算在 输入端看到的阻抗。 说实话、我从未在 TINA 中这样做、所以我不确定如何帮助进行此类仿真。 我可以指导您如何手动计算。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答,如果 nit 模拟是明智的,这是很好的,但如果可以指导我手动计算,这将是真的很好! 您是否有任何参考或您能否指导我如何手动计算步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biwajit,

    我会在今天结束时回到你的身边。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    您是否有机会了解 PCM 有源钳位正向转换器平均模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biswajt. 对于延迟响应、我们深表歉意。 我现在在时间银行,这是在美国的国家假期很快。 我将在 Monda 之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会了解 PCM 有源钳位正向转换器平均模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biswajit,

    -很抱歉有延迟。 在研究如何对输入阻抗进行建模之后、我找到了以下资源:

    a.请查看下面的降压转换器规范模型(与正向相似)。

    b.在计算输入阻抗时、可以手动计算 d^=0、然后计算与输出电容器和负载电阻器串联的电感器的等效阻抗-所有这些都反映在初级侧。

    c.可以对正向转换器的变压器建模、在典型模型(n:M (D))的变压器上添加匝数比。  变压器的磁化电感 Lm 通常远高于次级侧电感 Lm>> Le、因此可以忽略不计。

    d.提出的问题是:有源钳位正激式有一个闭环、且规范模型似乎是开环。 如果您想一想、在图1所示的等效电路模型中、当控制小信号 d^=0 (应用手册中的 uC^)时。 应用手册(请参阅下面)的6个为零、左侧的元件(Ra、Ca、Lm、Le、CE)在最终电路模式中不起作用、然后它最终与右侧的元件(Ls、CO1、CO2和 RL)一同工作、这些元件与降压转换器规范模型中显示的相同。

    E.我从《电力电子基础》一书(Erickson 和 Maksimovic)第三版第7.4.3节《 某些常见转换器的典型电路参数值》中选取了规范模型、以防您想了解更多细节。

    谢谢你