请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 工具与软件:
我在 RANGE 4 -20mA 上使用 XTR111进行了一些设计。
我们可以在3.5mA 到20.5mA 的范围内使用 XTR111吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.