This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1202:AMC1202应用和错误计算器

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1389473/amc1202-the-amc1202-application-and-error-calcutaion

器件型号:AMC1202

工具与软件:

尊敬的先生或女士

我对 AMC1202应用有一些问题

1. AMC1202是否是双向电流传感器的放大器?

  但在数据表中、AMC1202 INP 和 INN 电压范围如下所示:

  如果使用高侧应用、则 INP 和 INN 电压必须高于数据表的最大值。

2.如何计算 AMC1202的误差,从下面的 Excel 中,我不‘t 知道详细的计算步骤,如何计算最终的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiaoqin:

    感谢您的提问。 AMC1202用于哪些应用?  

    1、器件的输入范围是+/-50mV。 请遵循建议的电源和输入值工作条件。  

    2. Help and Directions (帮助和指导)选项卡提供了有关计算器工作原理的更多信息。 中间单元格还跟踪最终结果的计算位置。  

    如果我能为您提供任何帮助、请告诉我!

    此致、

    EVA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evea

    1.谢谢您的回复、但我仍然不知道如何使用 ACM1202来实现当前的高侧检测?

    2.这个表格可以用来根据输入得到输出误差、但是我想知道它是如何一步一步计算的、因为这个 Excel 表格不知道是如何一步一步计算的。 我想知道具体的计算步骤、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiaoqin:

    1.什么是应用程序? 您正在使用的系统有哪些要求? 您可以使用 AMC1202进行高侧检测、但不应超出建议的运行条件。 如果此零件在某种程度上不能满足您的项目要求、我也可以帮您推荐一个替代零件!

    2.这些计算并不是我们公开分享的。 您是否希望将这些计算与您自己的计算进行比较?  

    此致、

    EVA