This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401RGTEVM:LMH32401RGTEVM

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32401RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390165/lmh32401rgtevm-lmh32401rgtevm

器件型号:LMH32401RGTEVM

工具与软件:

我从德州仪器(TI)购买了 LMH32401RGTEVM 评估模块、并计划将其与 Hamamatsu 光电探测器(型号 G9801-22)配合使用。 要将光电探测器安装到评估板上、我遵循 LMH32401RGTEVM 评估模块的用户指南、并移除了输入 SMA 连接器以及 R4和 C11元件。

我已将光电探测器的阴极连接到输入、将阳极连接到板上的 A 端子、并将外壳连接到 B 端子。 我向电路板施加了3.3V 电压、向光电探测器的偏置端子施加了+5V 电压、同时将剩余的引线连接到 EN 引脚旁边的 GND。

此外、用户指南还提到 C10和 R1应短接。 我检查了电路、似乎 C10和 R1已经短路。 是这样吗?

为清楚起见、我附上了用户指南相关部分的照片。

但是、系统似乎无法正常工作。 我是否有遗漏或错误的行为?

作为参考、此处是指向光电探测器信息的链接: Hamamatsu G9801-22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee:

     感谢您提供的信息。 当用户指南提到短路时、它们是指用0欧姆电阻器替换/移除 C10和 R1或在焊盘之间焊接。 目前、EVM 的 C10为1uF、R1为2.00k。 第7页显示了 EVM 的原理图。 这些值用于使用电压源模拟 PD 电流、但由于您直接使用 PD、因此需要移除这些值并添加0欧姆连接。 请告诉我们、这一变化是否符合您的需求。

    谢谢!
    SIMA