This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:TLV3202-Q1故障模式分析

Guru**** 2582215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1386008/tlv3202-q1-failure-mode-analysis-for-tlv3202-q1

器件型号:TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3202

工具与软件:

您好!

对运算放大器的故障模式分析存在一些疑问:

1、当其中一个输入端开路,输入电容接地时,系统行为是什么?  

2. 在反相迟滞配置中、当 IN-和 OUTPUT 引脚短路时、系统行为是怎样的?   

此外、我在哪里可以找到 TLV3202的故障模式分析文档? 我看到它适用于其他器件、但无法找到此器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saraswathy

    感谢您的发帖。  其他人将回复您的其他问题、但我将向您发送一个朋友的请求、以便我可以提供"适合率"报告。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saraswathy、

    您能否提供原理图? 我们需要知道其他引脚在做什么。

    对于#1:您是否要问电容器的另一端是否接地? 或者电容器是否短路并将引脚接地?

    对于#2:引脚是否短接在一起? 或者两个引脚是否都短接至地? 同相引脚的作用是什么?

    我猜是、如果负输入对地短路、并且同相引脚上有任何高于接地的电压、那么输出将尝试变为高电平。

    如果输出尝试变为高电平、并且输出引脚接地短路、则输出被短路、并将尝试拉高至60mA 接地。 这样做会导致器件迅速升温、并最终可能因热失控而被损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 TT、如果您需要进一步帮助、请重新打开并回复。