This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991-Q1:电压仿真

Guru**** 2585125 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1391968/opa2991-q1-voltage-simulation

器件型号:OPA2991-Q1
Thread 中讨论的其他器件:OPA2991.

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 OPA2991仿真、我有一个疑问。 当我输入相同的电压时、输出为 VDD 电压。 "你知道什么?

此致、

Uchihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道模型是否能够正确地仿真偏移电压、但是这并不是一个您应该使用的电路(在现实生活中、或者在仿真中)。

    如果没有负反馈、它将用作比较器、但两个相等的电压无法进行比较。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara、您好!

    运算放大器将始终尝试将输入驱动为彼此相等。 这通常是在负反馈中完成的、如上面的 Clemens 所述。 在没有反馈组件的负反馈中、运算放大器输出能够驱动一个等于输入电压的输出电压。

    在电流设置中、两个输入强制为相同的电压、这意味着输出理论上不应变化。 根据 SPICE 仿真初始条件、这可能是0、也可能是其他一些电压。 在这种情况下、由于运算放大器具有失调电压、因此输出驱动到一个电源轨或另一个电源轨、并具有尽可能大的输出电压。 如果它处于反馈状态、则会尝试将输出驱动至13V+ Vos。 由于没有反馈、并且两个输入都被驱动至13V、因此运算放大器将根据失调电压的方向确定它将驱动至 V+还是 V-。

    Clemens 也是正确的、即这不是一个有用的电路。 您想通过电路实现什么目标?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uchihara、

    输出应为 (Vin + Vos)* Aol、限制范围为[V-至 V+]

    VIN 为零、因为两个输入相同。

    Vos 是基于您的结果的输入失调电压、在模型中具有较小的正值。 可能是 Vos 典型值、125uV

    Aol 是开环增益、是一个非常大的数字、超过一百万。  

    输出应为 (0V + 125uV)* 1M =+125V、然后受范围[0V 至14V]限制;因此为14V