Thread 中讨论的其他器件:OPA333
工具与软件:
您好!
我尝试了随附的可调全差动放大器设计的稳定性分析、但最后得到了一些不稳定的输出。 您能帮助解决此设计的稳定性分析吗?
此致、
Kavindu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我尝试了随附的可调全差动放大器设计的稳定性分析、但最后得到了一些不稳定的输出。 您能帮助解决此设计的稳定性分析吗?
此致、
Kavindu
尊敬的 Kavindu:
下图全都是关于偏置电压和直流运行。 我不知道你在想做什么。 原理图中没有交流信号。

e2e.ti.com/.../OPA333-biasing-circuit.TSC

e2e.ti.com/.../OPA333-2nd-stage-08142024.TSC
我不知道您的增益为什么被配置这么高、但是电路现在运行在直流模式。 如果您需要额外的助手、请告诉我。
此致!
Raymond
尊敬的 Kavindu:
此电路旨在与应变计全桥搭配使用
INA333 或类似的低电压仪表放大器怎么样。 IA 在 Si 设计中应与 OPA333类似。 仪表放大器用作感测应用的标准应变仪放大器。 应变仪可 用于机械系统中、以测量张力、压缩和扭矩等力。
HT、张力、应力 
我们有许多其他低电压仪表放大器可供选择、请参见下面的链接。 另外还附上了两份应用手册。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/overview.html
https://www.ti.com/lit/an/sloa034/sloa034.pdf
如果您告诉我您的 PCB 设计 和应用类型中的最高电压、我可能会为您推荐更好或更高性能或其他输入和输出设计要求。
此致!
Raymond
尊敬的 Kavindu:
以下是 FDA 输出设计的几个选项。 这些是可编程增益 IA。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga855.pdf
如果您看不到自己喜欢的输出、我们可以将单端输出转换为差动输出。
此致!
Raymond
尊敬的 Kavindu:
这是应用手册。
https://www.ti.com/lit/ug/tidu038/tidu038.pdf?ts = 1723654108539
如果您确定哪种 IA 可以满足您的设计要求、我可以帮助您明天进行仿真。 INA849 是最新的超低噪声 IA、但单电源中的最低电源电压需要为8V、双电源中的最低电源电压需要为+/-4V。 我们提供广泛的价格和性能 IA 供您选择。
此致!
Raymond
尊敬的 Kavindu:
这里是将单端输出转换为差动输入的另一种简单方法、请参阅仿真。

e2e.ti.com/.../THP210-SE-to-DF-Output-08152024.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。 如果我们的支持团队解答了您的所有问题、请关闭此主题。
此致!
Raymond