This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:VS+至 VS-短路故障模式

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404223/ths4551-vs-to-vs--short-failure-mode

器件型号:THS4551

工具与软件:

您好!

我目前从事的 PCB 设计集成了 THS4551放大器(DGK 封装)、并且偶尔会出现这种 IC 的故障。 该设计将暂时按预期工作、但当它完全集成到我们更大的系统中时、会出现一些故障、在进行故障排除时、显示 THS4551将 VS+短接到 VS-、由于我们的电源达到了其设定的电流限值、导致整个设计失败。 没有明显的焊料桥接、解决此问题的唯一方法是更换相关的 THS4551。

关于此故障的确切发生方式、我们正在考虑许多变量、因此我向论坛提出的问题是、哪些情况会导致 THS4551显示此 VS+/VS-短路故障模式? 这是 ESD 事件的特性、IC 上的过压或其他特性吗? 我在查找讨论类似故障模式的论坛条目时遇到了问题、因此我希望这里的支持能为我指明正确的方向以防止将来出现这些故障。

谢谢!
JV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此类故障发生的方式是正确的。 最常见的情况是器件上的过载情况。 该器件似乎正常工作、因此我们可以排除启动期间出现的任何瞬态尖峰。 但是、当 PCB 集成到更大的系统中时、便会开始发生故障。 在您看到故障的情况下、是否有办法检查器件上的引脚? 只要引脚瞬间超过数据表中指定的绝对最大额定值、就有可能发生灾难性故障。 您能否分享一下已损坏的器件数量以及多个 PCB 上是否发生了这种情况?  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    我无法在此时发生故障的条件下检查引脚、但我正在努力实现一个实验室友好型设置、来密切模拟该条件。 可用时、我一定会进行密切监控、以查看是否有任何引脚接近数据表限制。 在生产的几十块 PCB 中、我看到~5块 PCB 出现了这种特定类型的故障。  

    我所描述的故障模式是否指向任何特定引脚 过载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在更换发生故障的 PCB 上的器件时、该问题是否再次发生、或者系统中的 PCB 在更换后的行为是否符合预期? 对于这些引脚上的任何电压尖峰、我尤其要从电源引脚开始。 如果故障仅在信号通过器件运行时发生、我还建议探测输入引脚、但符号指向电源引脚上过载。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    更换后、我尚未在同一 IC 上看到重复操作。 我一定要具体查看电源引脚。 我们当前在5V 的 Vs+- Vs-上运行、在足够接近5.5V 限制的情况下、瞬态尖峰可能会出现在危险区中。

    我目前正在研究将 LMH6551Q 作为具有更高最大电源电压的替代选项、如果电源引脚过驱实际上是我们问题的原因。

    谢谢!
    JV


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我会尝试重新测试出现故障的 PCB、看看更换件是否也会失败、因为这也可能带来新的见解。 至于要测量的引脚、输入和电源是进行过应力测量的最关键因素。 我将附上一个 TI 成员创建的值得关注的 PowerPoint。 它很好地强调了 EOS 故障的主要原因以及保护电路的方法、具体取决于您可能看到这些问题的位置。

    e2e.ti.com/.../2474.ESD_5F00_EOS-_2800_1_2900_.pptx

    此致、

    Ignacio