This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AFE031-DF1:在与 launchxlf28379d 的电力线通信中使用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1428226/boostxl-afe031-df1-using-in-powerline-communication-with-launchxlf28379d

器件型号:BOOSTXL-AFE031-DF1
Thread 中讨论的其他器件:AFE031

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

在 TB2 (afe031的输入)、我提供的电压为10V、但它仅接受3.4V

 我通过 Launchpad 安装进行了测试、得到10V 的电压和3.3V 的降压输出。 但是、当我将其安装在 LaunchPad 上时、它仅接受3.4V 的输入电压和1.7V 的降压输出。 我能知道原因吗?

我甚至尝试过重置、但未重置。