This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:运算放大器中包含的时域

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1431076/ina199-q1-time-domain-included-in-op-amp

器件型号:INA199-Q1

工具与软件:

关于 INA199B2QDCKRQ1、您能否为上述 IC 推荐包含时域因素的 PSpice 模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将回顾一下并快速做出响应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、shinny、

    在线电流 pspice 模型(位于 此处)能够进行瞬态仿真、并使用行为子电路进行建模。 我不确定这是否回答了您的问题。 如果我没有正确地解决问题、请详细说明。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样可以解决我的问题。 只是为了确认:TI 的型号中也包括了响应时间的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、响应时间通过器件带宽进行建模。