This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160是否可以满足以下条件?

Guru**** 2505795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475600/lm5160-lm5160-can-meet-the-below-condition

器件型号:LM5160

工具与软件:

大家好、团队成员:

LM5160能否满足 以下条件?
输入电压:9~36V、
输出电压:12V、
电流:1A、
工业规格(-40~85)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请注意、这是降压 IC、输入应高于输出。 当 Vout=12V、Iout=1A 时。 设备应在输入电压>12V 的情况下工作。 根据数据表中给出的建议运行条件、所有其他条件看起来没有问题。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    是否有任何建议的 TI 降压/升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    您可以在此处参阅降压/升压器件: 交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)产品选择|德州仪器 TI.com

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此主题帖、如果您有进一步的疑问、请随时重新打开。

    此致

    Arpita